Cargadores e inversores solares
Cuando se trata de aprovechar al máximo la energía solar, un inversor de energía solar es un componente vital de su sistema fotovoltaico solar. Un inversor solar, también conocido como cargador solar, convierte la salida de energía de los paneles solares en electricidad utilizable compatible con una variedad de equipos.
Actualice su sistema y maximice su producción de energía limpia con uno de los inversores de energía solar aquí en RS. Contamos con diferentes tipos y modelos de marcas líderes como Adafruit Industries y MEAN WELL , por lo que tendremos un producto que se adapte a sus requisitos de energía solar.
Echa un vistazo a nuestra selección en línea y empieza tu pedido hoy mismo. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, nuestro equipo siempre está aquí para ayudarle y es fácil ponerse en contacto con nosotros.
¿Cómo funcionan los inversores y cargadores solares?
Los inversores solares funcionan canalizando la salida de corriente continua (CC) de los paneles solares a través de un transformador. Esto reduce la tensión eléctrica y la cambia a la corriente alterna (CA). Una vez producida la energía, se almacena en una batería para su uso posterior o se envía directamente al inversor.
¿Qué tipo de cargadores e inversores solares hay disponibles?
A medida que más industrias se vuelven energéticamente eficientes, hay muchos más inversores de paneles solares disponibles en el mercado. Los tres tipos más comunes son los inversores híbridos, los inversores string y los microinversores. Cada uno tiene diferentes beneficios, por lo que deberá comprar uno que se adapte a los requisitos específicos de su sistema fotovoltaico solar.
Inversor híbrido
Los inversores híbridos fuera de la red también se conocen como inversores multimodo y le permiten conectar una batería a su sistema de panel solar. Entonces es capaz de convertir CC en CA mientras almacena cualquier energía CC excedente en una batería solar. Este cargador es más flexible con el almacenamiento y uso de energía en comparación con otros tipos.
Inversor de cadena
Esta es la opción de inversor solar más común para sistemas fotovoltaicos solares fuera de la red y funciona agrupando la salida de potencia de múltiples paneles solares en cadenas que están conectadas a un único inversor. Son ideales para sistemas fotovoltaicos solares simples, ya que son los más fáciles y baratos de mantener.
Microinversor
Los microinversores son sistemas inversores más pequeños que se instalan junto a cada panel solar y convierten toda la CC en CA allí mismo. Estos son más caros que otros inversores de potencia, pero son una gran opción para edificios que tienen un sombreado uniforme en los techos, y tienen el beneficio de maximizar el rendimiento de cada panel.
¿Cuáles son las ventajas de usar un cargador solar?
El principal beneficio de los inversores solares es que pueden convertir la energía solar limpia en corriente utilizable para su hogar, pero viene con muchas más ventajas. Algunos de éstos incluyen:
Maximizar la producción de energía
Cuando tiene el inversor solar adecuado, puede rastrear la tensión de su sistema fotovoltaico fuera de la red y maximizar la potencia con la que funcionan sus paneles solares. Entonces pueden generar la electricidad más limpia posible.
Detectar fallos
Si su equipo solar se ha degradado y se produce un fallo eléctrico peligroso, los inversores solares detectarán el problema rápidamente y protegerán el resto del sistema apagándolo. A continuación, se le avisará sobre qué servicio se necesita antes de que se pueda producir una degradación adicional.
Monitorizar salidas del sistema
Siempre puede realizar un seguimiento del rendimiento de su sistema solar con inversores de potencia. La mayoría vienen con una forma de controlar cuánta energía está produciendo el inversor, y revisarán periódicamente cada componente de su sistema para asegurarse de que está generando la cantidad correcta de energía.
¿Por qué elegir RS para ser tu proveedor de cargador solar?
Contamos con una amplia selección de cargadores e inversores solares para que puedas elegir el componente que necesitas para sacar el máximo partido a tu sistema de paneles solares. Somos uno de los principales distribuidores de equipos de sistemas solares de Norteamérica, por lo que puede estar seguro de que solo tenemos los productos de mejor calidad aquí en RS.
Ya sea que esté buscando un inversor solar fuera de la red específico o simplemente buscando la mejor opción, puede usar nuestros útiles filtros para restringir su búsqueda. Luego, simplemente selecciona tus productos y pídelos hoy mismo para una entrega rápida. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo y estaremos encantados de ayudarte.
Para obtener noticias e información sobre la industria, visite nuestro centro de expertos . Encontrará información sobre una amplia variedad de temas, incluida la eficiencia energética y las redes industriales.